Esistono nelle cpu TM221 dei clock interni?
Sì, nelle cpu TM221 esistono dei clock interni. La frequenza delle modifiche di stato è misurato da un orologio interno.
Sono dei bit di sistema, sono divisi metà del periodo a 1 e l'altra a 0 :
- %s4 base tempo 10 ms
- %s5 base tempo 100 ms
- %s6 base tempo 1 s
- %s7 base tempo 1 minuto
Non sono sincronizzati con la scansione del controller.