EcoStruxure Operator Terminal Expert Runtime PC: target iPC Windows 10 procedura di trasferimento progetto quando il runtime PC rimane bloccato a causa di un trasferimento interrotto
Potrebbe succedere che la connessione venga interrotta durante le fasi di trasferimento del progetto EcoStruxure Operator Terminal Expert tramite una connessione di rete VPN (instabile), se si dovesse interrompere il procedimento di download verso EcoStruxure Operator Terminal Expert Runtime PC, per poter ripristinare l'applicazione finale basterà seguire i seguenti passaggi:
- Disinstallare EcoStruxure Operator Terminal Expert Runtime PC.
- Riavviare Windows.
- Installare come amministratore il software applicativo EcoStruxure Operator Terminal Expert PC della stessa versione del progetto software applicativo.
- Riavviare Windows
- Trasferire tramite metodo "System File" selezionando una cartella di destinazione dove verrà generato il file compilato con il seguente formato (package.VML).
- Creare una nuova cartella all'interno della directory principale (C:\) di seguito si riporta la directory di riferimento da creare sul target: "C:\USBStorage".
- All'interno della directory (C:\USBStorage) incollare il file del progetto generato nei passi precedenti (package.VML).
- Avviare come amministratore il software EcoStruxure Operator Terminal Expert Runtime PC.
- Nella schermata iniziale di EcoStruxure Operator Terminal Expert Runtime andare a cliccare sul pulsante: "HW Configuration", come indicato nella foto di seguito:
- All'interno del menù "Hardware Configuration" utilizzare il pulsante "Down" fino a quando vedrete la scritta "Download from".
- Sulla riga di riferimento dell'impostazione "Download from" andare a cliccare sul pulsante a sfondo verde "USB", come indicato nella foto di seguito:
- Confermare l'operazione tramite il pulsante che comparirà sul pop-up.