Come posso configurare la comunicazione Modbus Tcp/ Ethernet IP su ATV320?
La configurazione della comunicazione ModbusTCP/Ethernet IP, può essere modificata da inverter. La configurazione deve essere fatta dentro il menù della scheda opzionale e occorre impostare il tipo di comunicazione (ethernet o Modbus) e inserire Indirizzo IP, Subnet Mask e Gateway (se presente).