{}

I nostri marchi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Benvenuto nel sito Web di Schneider Electric

Benvenuto nel nostro sito Web.

Cerca nelle Domande frequenti

PowerChute Network Shutdown riporta "Errore di registrazione con la scheda di gestione della rete"?

Problema:

PowerChute segnala "Errore di registrazione con la scheda di gestione della rete".

Prodotto:

PowerChute Network Shutdown versione 4.x o 5.x

Ambiente:

Macchina virtuale PowerChute

Tutti i sistemi operativi Linux supportati

Tutti i sistemi operativi Windows supportati

Causa:

Problema di connessione con la scheda di gestione della rete APC.

Soluzione:

Consultare il PDF allegato

Per la macchina virtuale PowerChute e i sistemi Linux, vedere:

"Errore di registrazione con la scheda di gestione della rete durante l'esecuzione della macchina virtuale PowerChute o su un sistema Linux.pdf".

Per PowerChute in esecuzione su un sistema Windows, vedere:

"Errore di registrazione con la scheda di gestione della rete durante l'esecuzione di PowerChute su un sistema Windows.pdf".

Schneider Electric Italy

Allegati

Error registering with the Network Management Card when running the PowerChute on a Windows System.pdfError registering with the Network Management Card when running the PowerChute on a Windows System.pdf [395.87 KB]
Error registering with the Network Management Card when running the PowerChute Virtual Machine or on a Linux system.pdfError registering with the Network Management Card when running the PowerChute Virtual Machine or on a Linux system.pdf [297.39 KB]
Approfondisci
Range di Prodotto:
Approfondisci
Range di Prodotto: