Problema:
L'host VMware ESXi segnala che il sistema operativo guest configurato per la macchina virtuale PowerChute non corrisponde al sistema operativo in esecuzione.
Prodotto:
PowerChute Network Shutdown versioni 4.4.x e 5.x
Ambiente:
VMware ESXi versione 7 e successive
Causa:
Interpretazione dell'host VMware ESXi del sistema operativo delle macchine virtuali.
Soluzione:
Si tratta di un avviso simile a un problema riportato nel documento della knowledge base VMware 67671 vCenter Server Appliance displays a warning message on ESXi Host Client (67671) (vmware.com) e può essere ignorato in quanto non influisce sul funzionamento della VM PowerChute.
Nota: Quando la stessa macchina virtuale PowerChute viene visualizzata attraverso VMware vCenter Server, il sistema operativo viene segnalato come AlmaLinux 64bit Linux.
Pubblicato per: Schneider Electric Italy