Come possiamo aiutarti oggi?

Come accedere alle pagine Web del TM3 Bus Coupler quando non si conosce l'indirizzo IP fisso impostato mediante le pagine Web?

Ci sono due modi per accedere alle pagine Web del TM3 Bus Coupler TM3BCEIP:

  • mediante connessione USB;
  • mediante connessione Ethernet.

Nel caso di connessione via USB è necessario che sul PC sia installato il driver "PLC USB Driver", lo trova già installato chi ha sul PC EcoStruxure Control Expert oppure EcoStruxure Machine Expert.

PLC USB Driver

In questo caso, dopo aver alimentato e connesso al PC il TM3 Bus Coupler mediante cavo USB, aprire un internet browser, Chrome o Edge e digitare nell'indirizzo https://90.0.0.1, questo, se tutto è corretto, apre la pagina di inserimento delle credenziali di accesso alle pagine Web del dispositivo. Accedere e rilevare le impostazioni dell'interfaccia Ethernet. Questa modalità è indipendente dalla posizione dei selettori rotativi.

TM3BCEIP_AUTO

Nel caso di connessione via Ethernet, non conoscendo l'indirizzo IP configurato mediante le pagine Web è necessario ricorrere all'indirizzo di default. Per poter risalire all'indirizzo di default è necessario rilevare l'indirizzo del MAC@ stampato sul frontale del dispositivo a fianco dei connettori Ethernet. L'indirizzo IP di default del dispositivo si presenta nel formato https://10.10.MAC5.MAC6. Ad esempio il dispositivo TM3BCEIP con indirizzo MAC@ 00:80:F4:91:CB:C9 avrà l'indirizzo di default https://10.10.203.201. Per poter accedere al dispositivo mediante l'indirizzo IP di default è necessario che il selettore in basso ONE y non sia in posizione AUTO.

TM3BCEIP_NO_AUTO

Quindi spegnere il dispositivo, spostare il selettore ONE y su una qualsiasi posizione diversa da AUTO, connettere il cavo Ethernet al PC ed accendere il dispositivo. Impostare sul PC un indirizzo IP compatibile con 10.10.203.201, ad esempio 10.10.10.63 con Subnet mask 255.0.0.0. Aprire un internet browser, Chrome o Edge e digitare nell'indirizzohttps://10.10.203.201, questo se tutto è corretto, apre la pagina di inserimento delle credenziali di accesso alle pagine Web del dispositivo.  Accedere e rilevare le impostazioni dell'interfaccia Ethernet.

La richiesta di accesso alla pagina delle credenziali da il seguente avviso.

TM3BCEIP Web warning

Cliccando sul link Procedi su 10.10.203.201 (non sicuro) si accede alle pagina delle credenziali.

TM3BCEIP Web

Schneider Electric Italy

Allegati
TM3_Bus_Coupler_Hardware_Guide.pdf [3.5 MB]
Approfondisci
Prodotto:
Approfondisci
Prodotto: