Come impostare/cambiare il nome nodo di un PLC della serie M2XX via SD Card?
Per cambiare il nome nodo di un PLC della serie M2XX via SD Card, seguire i passaggi sottostanti:
- Aprire il progetto con Machine Expert relativo al PLC interessato sul campo;
- Project --> Mass Storage (USB or SDCard...)
- Premere il tasto "+" Add new e aggiungere il comando
- Scegliere il comando "SetNodeName"
- Nella campo "Device name" inserire il nome nodo del PLC desiderato
- Formattare la Scheda SD in FAT32
- Premere il pulsante "Generate" e scegliere come destinazione il supporto desiderato (Desktop oppure SD Card).
- Infine, togliere l'alimentazione al PLC, inserire la Scheda SD con lo script del SetNodeName generato in precedenza, reinserire l'alimentazione al PLC e attendere qualche istante per monitorare lo stato dei LED del PLC. Il processo si riterrà andato a buon fine nel momento in cui il LED SD rimane acceso verde e il LED ERR lampeggia regolarmente di rosso.
- Togliere la scheda SD e il PLC avrà il nuovo nome nodo desiderato.