Come possiamo aiutarti oggi?

Perché l'ATV31* si attiva su SCF o si è verificato un errore di cortocircuito all'accensione?

-Assicurarsi che tutti i parametri del motore siano impostati nel menu DRC in modo che corrisponda alla targhetta del motore.

-Verifica di non avere un cavo lungo di oltre 100 piedi. Se lo fai, ti consigliamo di installare un reattore di carico in uscita.

-Prova il funzionamento del convertitore senza il motore collegato; disattivare OPL (perdita fase di uscita) nel menu FLT. Provare a eseguire il circuito aperto dell'unità a 15, 30, 45 e 60 Hz controllando che la fase della tensione di uscita sia in fase con un vero misuratore digitale RMS per il bilanciamento a ogni livello di frequenza.

gsdfgdg

-Controllare il motore ei cavi che si collegano al convertitore per cortocircuiti fase-fase e fase-terra.

-Controllare i collegamenti nella scatola di giunzione del motore per il cablaggio corretto.

-Installare un filtro di protezione del motore o un reattore di carico all'uscita del convertitore.

-Ridurre la frequenza di commutazione (SFR nel menu SEt).

fdgfsdg