Come possiamo aiutarti oggi?

Materiale d'Installazione - E' possibile l'associazione di un sistema composto da una Presa e una Spina della gamma MUREVA aventi Grado di Protezione IP differenti tra loro ?

Si è possibile l'associazione di una Spina ad una Presa della gamma MUREVA con differenti Grado di Protezione IP, 44 a 67, purchè entrambe abbiamo stessa polarità, riferimento orario e stessa tensione e corrente nominale

In questa condizione con differenti grado IP il sistema si declassa al valore più basso IP44.