Come possiamo aiutarti oggi?

Quali possono essere le cause di PHF3 su ATS480?

ATS480, PHF3> Perdita di fase

La corrente in una fase è inferiore alla soglia impostata in [Soglia perdita fase]

PHL.

Questo problema può essere dovuto a uno dei seguenti fattori:

• Perdita di una o più fasi lato rete o lato motore

• Alimentazione dell'avviatore statico non adeguata o fusibili bruciati.

• Motore difettoso

• Cablaggio difettoso nel motore o nella rete di alimentazione

• Verificare che la soglia impostata in [Soglia perdita fase] PHL sia compatibile

con il motore.

• Verificare il cablaggio di alimentazione del motore e qualsiasi dispositivo sia

collegato tra la rete e l'avviatore statico (contattore, fusibili, interruttore

automatico, ecc.)

• Verificare il motore

[Soglia perdita fase] PHL

Se la corrente del motore scende al di sotto di tale soglia su una fase per 0,5 secondi o su tutte e tre le fasi per 0,2 secondi, l'avviatore statico attiva l'errore [Err. di perdita di fase] PHF3.

Si può impostare tra il 5% e il 10% della corrente nominale dell'avviatore statico.

Questo parametro è visibile se [Moni. perdita di fase] PHP è impostato su [Sì] YES.