Come possiamo aiutarti oggi?

Posso gestire motori in parallelo con ATV320?

Per gestire motori in parallelo con ATV320 o atri ATV seguire le seguenti indicazioni:

1) La corrente e la potenza nominale del suo ATV deve essere uguale o superiore alla somma delle correnti e della potenza dei motori che verranno gestiti dall'inverter

2) Da 3 motori in parallelo in su, è consigliabile inserire a valle dell'inverter un induttanza motore a tutela dei disturbi generati dai DV/DT

3) Inserire una protezione termica per ogni singolo motore,(puramente termica es. protezione LRD) I codici in questione potrebbero essere LR2K0305 (protezione da 0,54 a 0,8 A con suo adattatore da Omega LA7K0064

4) LRD per il motore deve essere x 1,2 volte. Es. motore di 1A -> LRD da 1,2°.

È concesso il doppio della lunghezza utilizzando un cavo non schermato rispetto al cavo schermato.

Se la lunghezza non indica di installare un’induttanza, è possibile diminuire la frequenza di commutazione (SFR).

Con induttanze di linea la SFR non deve superare i 4 kHz.

Schneider Electric Italy

Approfondisci
Range di Prodotto:
Approfondisci
Range di Prodotto: