Come possiamo aiutarti oggi?

ACTI 9 - In caso di mancanza tensione temporanea della durata di 10ms, lo sganciatore di minima tensione iMN dei dispositivi modulari Acti9 fa aprire l'interruttore ?

Siamo a confermare lo sganciatore di minima tensione modello iMN, effettua l'apertura dell'interruttore associato quando siamo in presenza di una mancanza improvvisa di tensione (dal 100% a 0 Un)

anche in caso in cui avvenisse per un tempo inferiore a 10ms.

In caso di un "buco" di tensione non improvviso, l'apertura provocata dalla iMN è dipendente dal range di abbassamento del valore della tensione compreso tra il 70 e il 35% di Un con un tempo minimo di 30 ms.

Per la specifica casistica, in caso di assenza di tensione per un tempo di 10ms, possiamo consigliare l'utilizzo della versione dello sganciatore di minima tensione "ritardata", modello iMNs, in quanto l'apertura

non avviene mai per mancanza di alimentazione per un tempo che sia inferiore a 200ms ...