Come sincronizzare l’ora della CPU M580 tramite la BMENOC03x1?
In base al modello del modulo di comunicazione all’interno del proprio progetto Control Expert, dopo aver abilitato il servizio NTP all’interno della pagina dei servizi del modulo, si può procedere in una delle seguenti soluzioni:
- Se all’interno del progetto è inserita una BMENOC0301.4 o successiva o una BMENOC0311.4 o successiva, quindi con una versione firmware >= 2.11, è selezionabile l’opzione “Aggiorna ora CPU con quella di questo modulo”. Questa è reperibile all’interno della pagina di configurazione del servizio NTP. Attivare anche l’impostazione dell’ora legale.
- Se all’interno del progetto è inserita una BMENOC0321 o una BMENOC03x1.3 o precedenti, allora bisogna attivare importare la sezione di programma allegata alla seguente FAQ
Configurare il DFB inserendo la posizione del modulo nel rack e il suo indirizzo IP
Usare l’Enable per attivare il DFB e la Sync_PLC per abilitare la sincronizzazione dell’ora.
Abilitare poi gli “Array dinamici” nelle impostazioni.
Infine, per entrambe le soluzioni, è importante avere le stesse impostazioni per quanto riguarda le Timezone sia della BMENOC03x1 che della CPU che del server NTP. Per configurare la Timezone della CPU, è necessario cambiarla dalle impostazioni del progetto, mettere anche il flag su “Regola automaticamente l’orologio all’ora legale”.