Come usare il contattore di Bypass su ATS480?
Il contattore di bypass è opzionale in quanto l'ATS48 o ATS480 è in grado di alimentare il motore durante l'avviamento funzionando a velocità fissa e fermandosi senza alcuna perdita di prestazioni.
Quando utilizzato, il contattore di bypass è controllato in base al relè R2.
L'incarico del relè R2 non è modificabile.
Se bypassato, è possibile utilizzare un ATS48 o 480 con una corrente nominale inferiore oppure può funzionare a una temperatura ambiente massima di
50 °C senza declassamento.
È possibile bypassare l'avviatore statico con un contattore (K) alla fine dell'avvio.
Il contattore di bypass può essere controllato dall'avviatore statico, usando il relè R2.
In caso di bypass dell'avviatore statico, le funzioni di monitoraggio come la misura della corrente rimangono attive.
Il bypass dell'avviatore statico limita la dissipazione di calore dell'SCR, che permette:
• di sottodimensionare di una taglia l'avviatore statico rispetto la corrente nominale del motore
• un numero maggiori di avvii all'ora
• una corrente di avvio superiore
• un tempo di avvio più lungo