Come configurare comunicazione MDB/RTU su ATV320?
ATV320, Informazione per comunicazione MDB/RTU
Lato ATV: CONF_FULL_COM-_MDI-_ADD ADD= Indirizzo MDB da 1 a 247 TBR=19200 TFO=8E1 TTO=da 10 a 30 secondi di timeout
Tramite SOMOVE: andare a configurare la tabella I/O Scanner sotto il menù Comunicazione.
Da NMA1 A NMA8 (Variabili in lettura) da NCA1 a NCA8 (Variabili in scrittura), andare ad inserire le variabili che si intendono utilizzare, è possibile anche popolare la tabella da PLC andando a puntare agli indirizzi da 12701 a 12708 (Variabili in lettura) Es: 12702= da 8604(lettura velocità in RPM) a 3202 (lettura velocità in Hz), da 12721 a 12728 (Variabili in scrittura) ES: 12722 da 8602(scrittura velocità in RPM) a 8502( scrittura velocita in HZ).
Possibilità di configurare la tabella IO scanner da tastierino: CONF_FULL_COM-_ICS-(variabili in lettura) OCS-(Variabili in scrittura) impostando la variabile da tastierino in esadecimale, ES: CONF_FULL_COM-_ICS-_NMA3(variabili in lettura) NMA3=da 0000 a 0C88(VOP Motor Voltage) che corrisponde in decimale alla variabile 3208.
Lato PLC posso andare a puntare alle variabili da NM1 a NM8 ( Variabili di lettura) Indirizzo da 12741 a 12748,
da NC1 a NC8 ( Variabili di scrittura) indirizzo da 12761 a 12768.