Come possiamo aiutarti oggi?

Come leggere le variabili di consumo su ATV340?

ATV340, Informazione lettura variabili di consumo.

Parametri energia Meccanica ed Elettrica Motore.

Da ME0 a ME4 (Motor Meccanical Consumption) ME0=Wh ME1=KWh ME2=MWh ME3=GWh ME4=TWh, il valore delle variabili va da 0 a 999

Consiglio: Se il cliente utilizza le variabili ME, per controllare il giusto consumo, deve scalare alla variabile successiva

ES: Se ME0=999Wh, allora leggere la ME1= 001KWh, la somma delle 2 variabili da il consumo effettivo fino a 1999Kwh.

Altrimenti consigliato di utilizzare la variabile OCT (Eletrical Energy consumed today By the Motor (Kwh)) Indirizzo:10622

[Pot.mecc.motore] OPrW Calcolo della potenza dell'albero motore.

Da ME0 a ME4 Questo variabile mostra i dati dell'energia meccanica in uscita. Consumo energia Meccanica del motore.

[P attiva uscita] EPrW Calcolo della potenza elettrica attiva in uscita

Da OE0 a OE4 Questo menu mostra i dati dell'energia elettrica in uscita. Energia elettrica consumata

[Cons. en.elett.OGGI] OCt Energia elettrica consumata il giorno stesso dal motore (kWh).

[Cons. en.elett.IERI] OCY Energia elettrica consumata il giorno precedente dal motore (kWh).

Da IE0 a IE4 Questo menu mostra i dati dell'energia elettrica in ingresso Potenza elettrica in ingresso consumata.

[Potenza att. ingr.] IPrW Potenza elettrica attiva in ingresso

[Potenza reattiva ingresso] IqrW Potenza elettrica reattiva in ingresso

[Fattore di potenza ingresso] pWF Fattore di potenza di rete in ingresso. Questo parametro è accessibile su ATV680 e ATV6B0