Come possiamo aiutarti oggi?

Qual è la differenza tra la nuova confezione di SP Shock e i precedenti prodotti SP1 e SP2?

Problema:

Differenze tra le versioni SP1 e SP2 e la nuova confezione SP shock.


Linea di prodotti:

Imballo antiurto NetShelter SX


Ambiente:

Tutte le versioni e serie.


Causa:

Tutti gli sku SP1 e SP2 sono stati sostituiti dagli sku AR3xxxSP.


Risoluzione:

Per un elenco completo delle differenze tra il nuovo e il vecchio shock packaging, consultare il documento allegato.


Ecco alcune delle differenze fondamentali:


Pallet - più robusto e di dimensioni maggiori.

Rampa - più robusta, pezzo singolo rispetto a pezzi multipli.

Protezione - schiuma rispetto a protezioni angolari in cartone.

Cabinet - i fissaggi aggiuntivi delle guide di montaggio fissano le guide di montaggio al supporto laterale.

-Staffe di elevazione del rack (4) installate nella parte inferiore del rack, che consentono di appoggiare il rack sulla staffa del pallet anziché sulle rotelle durante la spedizione.

-Rotelle - rotelle posteriori fisse e per impieghi gravosi.

Staffa per pallet - metodi di rimozione facili (2 metodi possibili), include piedini su cui appoggiare l'armadio e lo eleva eliminando il peso dell'armadio e del suo contenuto dalle rotelle durante la spedizione.

Altre dimensioni disponibili: ora diverse altezze e profondità rispetto allo standard.

Schneider Electric Italy

Allegati
Shock_Packaging_Overview_Presentation.pdf [756.31 KB]
Approfondisci
Range di Prodotto:
Approfondisci
Range di Prodotto: