Quali sono i requisiti di Unity M580 Application Converter (UMAC) V3.1.7.
Installare Unity M580 Application Converter V3.1.7 su una piattaforma Microsoft Windows. Il programma di installazione rileva automaticamente la piattaforma e i requisiti di installazione specifici. Questo strumento è compatibile con Windows 7 e Windows 10 a 32 e 64 bit (Professional o Ultimate Edition).
Nota: per ottenere prestazioni ottimali, installare lo strumento UMAC su un computer con un sistema operativo a 64 bit. Un sistema operativo a 32 bit potrebbe non assicurare la memoria necessaria per supportare la funzionalità di conversione dello scanner I/O di UMAC.
I requisiti hardware dipendono dal sistema operativo supportato. Osservare i seguenti requisiti minimi:
• Schermo: almeno 1024x768 pixel e dimensione del carattere impostata al 100%
• Spazio libero sul disco rigido di sistema: 1 GB (2 GB consigliati)