I nostri marchi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Benvenuto nel sito Web di Schneider Electric

Benvenuto nel nostro sito Web.
		
Come possiamo aiutarti oggi?
Sensore MTN6305-0019: a quale altezza deve essere installato per un corretto funzionamento? La modalità di lavoro del sensore cambia se installato ad altezze differenti?

Il sensore MTN6305-0019 (modello Corridor) è pensato per essere installato ad un'altezza massima di 3 m.

Infatti:

  • Se il modello è MTN6305-0019, deve essere utilizzato a una massima altezza di 3m (Corridor)
  • Se il modello è MTN6304-0019, deve essere utilizzato a una massima altezza di 14m (High Bay).

Da manuale è possibile vedere come, variando l'altezza di installazione all'interno del range di altezza permesso, è possibile ottenere un’area di rilevazione del movimento più o meno ampia:

MTN6305-0019 - Altezza di montaggio

Per quanto riguarda invece la rilevazione di piccoli movimenti, i sensori sono dotati di una semisfera con elementi sensibili:

MTN6305-0019 - Sensibilità di rilevamento

Data la forma costruttiva, sono più raggruppati verso il centro della semisfera e più diradati verso la periferia.

Quindi, tanto più la "fonte" del movimento si trova al di sopra della porzione che comprende più elementi, tanto più il sensore sarà in grado di rilevare anche piccoli spostamenti.

Più il sensore si allontana dalla "fonte" del movimento, più elementi in grado di rilevarne lo spostamento saranno quelli esterni, quindi, minore sarà la sensibilità.

Schneider Electric Italy

Approfondisci
Prodotto:
Approfondisci
Prodotto: