Come possiamo aiutarti oggi?

Cosa sta ad indicare il blocco B nello schema di cablaggio?

Il blocco B sta ad indicare una morsettiera di cortocircuitazione che svolge ruolo di protezione per i TA.


In caso di apertura del secondario di un TA occorre cortocircuitarne i due morsetti, in questò modo la corrente secondaria del TA può richiudersi, se ciò non venisse fatto, essendo lo stesso assimilabile ad un generatore di corrente dal lato secondario, lasciando aperto il circuito si avrebbero tensioni talmente alte da rovinare l'isolamento del secondario del TA.


Gli effetti negativi del secondario aperto di un TA si avvertono soprattutto per gli impianti di media tensione. Se si apre il secondario di un TA in una cabina mentre è in funzione, attraversato da corrente, si sentirà immediatamente uno sfrigolio, probabilmente effetto della sovratensione causata dall'apertura del circuito, se non si interrompe la corrente al primario o si cortocircuita il secondario la distruzione del TA avviene in relativamente poco tempo.

Schneider Electric Italy

Approfondisci
Prodotto:
Approfondisci
Prodotto: