Qual'è la procedura di monitoraggio della comunicazione tra M340 e M340 EGD?
L'M340 EGD scrive le informazioni sul funzionamento Peer Cop nell'indirizzo predefinito %MW3072 dell'M340 PLC ogni 20 ms.
Tuttavia, se le comunicazioni tra il PLC M340 e l'M340 EGD sono ostacolate a causa di un collegamento Ethernet perso, il PLC M340 conserverà l'ultimo stato di funzionamento Peer Cop.
Si consiglia di monitorare la connettività tra il PLC M340 e l'M340 EGD usando la logica delle applicazioni.
Ad esempio: 1. Programmare un Read_Var per leggere l'indirizzo 24804 dell'M340 EGD per una lunghezza di 1 registro.
Verrà restituito il numero di connessioni attive tra l'M340 EGD e il PLC M340.
Una valore intero di risposta pari a 5 indica uno stato della connessione funzionante tra l'M340 EGD e il PLC M340.
Attivare il Read_Var 1/4- 1/2 del valore Timeout stato. 2.
Usare i timer logici di supporto per controllare i tempi di risposta per il Read_Var, 1/4-1/2 del valore Timeout stato. 3.
Quando il timer di risposta scade, reimpostare i bit di stato Peer Cop a 0. 4. L'eccezione Read_Var dovrebbe cancellare solo i bit di stato Peer Cop al ricevimento della risposta di eccezione. Una risposta corretta mantiene i valori di stato Peer Cop scritti dall'M340 EGD al PLC M340. 5.
Al ripristino delle comunicazioni tra l'M340 EGD e il PLC M340, l'M340 EGD inizierà di nuovo a scrivere il blocco di stato Peer Cop.
Fare riferimento al manuale qui sotto indicato (Modulo proxy M340 Modbus Plus Guida dell'utente 12/2009)
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=User+guide&p_File_Name=EIO0000000480.pdf&p_Doc_Ref=EIO0000000480