Come possiamo aiutarti oggi?

Come si effettua l'accesso ai PLC connessi a un router?

Per comunicare con più PLC connessi a router, configurare una tabella di conversione degli indirizzi di rete in Control Expert per gestire varie porte.

È necessario specificare l'indirizzo del router e le varie porte per raggiungere i PLC connessi ai router.

Esempio:

L'indirizzo del router è 139.160.39.12. Gli indirizzi dei PLC seguenti sono locali:

1

Tabella di conversione degli indirizzi di rete

Di seguito è illustrato un esempio di tabella di conversione degli indirizzi di rete:

2

Note:

• Control Expert può comunicare con il PLC 2 utilizzando l'indirizzo del router seguito dalla porta 3502.

• Nella finestra di dialogo Impostazione indirizzo, digitare 139.160.39.12:3502.

• Il router invia il messaggio all'indirizzo 192.168.0.2:502 (configurato nel router nella tabella di conversione degli indirizzi di rete).

• Per comunicare con altri PLC, utilizzare lo stesso indirizzo router, ma modificare il numero di porta.