Perchè non riesco a programmare il mio nuovo HMISCU (PV=10,PV=11) con SoMachine 4.3?
Gli HMISCU con PV10,PV11 ed SV8 montano una nuova NAND che li rende compatibili con Machine Expert e versioni superiori a Vijeo Designer 6.2 SP8 (dalla SP12 in poi), quindi è stato creato l'HotFix 22 della SP8 per estendere la compatibilità anche alla SP8 di Vijeo Designer 6.2 e a SoMachine.