Come possiamo aiutarti oggi?

Come è strutturato l'indirizzamento di memoria nei PLC della gamma M2XX?

Nei PLC della gamma M2XX (M241 - M251 - M262), l'indirizzamento di memoria necessita di essere attentamente gestita e monitorata per non incorrere nelle scritture e/o letture di valori indesiderati.

La seguente tabella descrive l'indirizzamento di memoria per le dimensioni degli indirizzi Long Word (%ML), Double Word (%MD), Word (%MW), Byte (%MB) e Bit (%MX).

IMG_1

Le memorie sono sovrapposte, ovvero, condivise.

Esempio di sovrapposizione:

Una %ML0 è composta %MD0 e %MD1, ovvero da %MW0, %MW1, %MW2 e %MW3, ovvero da %MB0, %MB1, %MB2, %MB3, %MB4, %MB5, %MB6, %MB7 e %MB8.

Ciò significa che se si raggiunge il limite superiore della %ML0 (2^64 - 1), il risultato ottenuto è il seguente:

IMG_2

Schneider Electric Italy

Approfondisci
Range di Prodotto:
Approfondisci
Range di Prodotto: