Come possiamo aiutarti oggi?

Machine Expert - E' possibile conoscere la temperatura attuale della CPU di un M262?

Si, sul PLC M262 è possibile ricavare i valori delle seguenti temperature attuali:

  • Temperatura Ambiente Circostante;
  • Temperatura Scheda CPU;
  • Temperatura Interna CPU.

Per poterlo fare basti puntare alle variabili di sistema poste in IoConfig_Globals.MyController.

Le variabili sono di tipo DWORD.

  • Temperatura Ambiente Circostante := SA_TCurAmbient;
  • Temperatura Scheda CPU := SA_TCurCpuBoard;
  • Temperatura Interna CPU := SA_TCurCpuInternal.

(Per condividere le informazioni, consigliato l'appoggio delle variabili di sistema a delle variabili create ad-hoc).

IMG_1