Per la fattibilità dell'aggiornamento del firmware di una CPU M580 "bianca" a SV>=4.xx cosa si deve considerare?
Per l'aggiornamento delle CPU M580 "bianche" a SV>=4.xx è necessario porre attenzione al PV che si trova sulla targhetta. PV significa Product Version e riguarda l'hardware con il quale è costruita la CPU M580. Come riportato sulla guida in allegato, a pagina 30, le CPU M580 BMEP581020, BMEP581020H, BMEP582020, BMEP582020H, BMEP582040, BMEP582040H, BMEP583020, BMEP583040, BMEP584020, BMEP584040 con PV>=03 non sono aggiornabili a SV>=4.xx.