Come possiamo aiutarti oggi?

Le licenze EcoStruxure Machine Scada Expert sono retrocompatibili?

Si. Le licenze delle ultime versioni possono essere utilizzate anche su versioni precedenti del software, ad esempio la licenza V2023 è possibile utilizzarla per le versioni V2020 e V8.1.

E’ necessario però fare attenzione alla versione con la quale la licenza viene attivata. Se per esempio si attiva una licenza V2023 attraverso il tool “Register” della versione V8.1 quando si andrà a disinstallare la versione V8.1 per installare quella più aggiornata, la licenza non verrà rilevata. In questo caso il consiglio è di disinstallare la versione V8.1, installare la versione V2023 e da questa procedere con la registrazione della licenza.