Come possiamo aiutarti oggi?

Quale sonda è compatibile con il relè RM35LV14MW?

Al relè RM35LM33MW è possibile associare sia la sonda LA9RM201 che la sonda RM79696043.

La differenza sta nel principio di funzionamento e nel collegamento:

-Per gestire 1 livello saranno necessarie 2 sonde RM79696043 oppure 1 sonda LA9RM201.

-Per gestire 2 livelli saranno necessarie 3 sonde RM79696043 oppure 2 sonde LA9RM201.

La sonda LA9RM201 deve essere cablata con un cavo coassiale a 2 fili e la sua gestione può risultare difficoltosa.

La sonda RM79696043 è cablata con un unico filo.

Entrambe le sonde sono progettate per temperature massime di 100C°.

Cordiali saluti