Come possiamo aiutarti oggi?

Che pettine posso utilizzare per alimentare in monofase dei iC60+vigi 2P?

L'unico pettine che potrebbe essere impiegato per l'alimentazione monofase di dispositivi iC60+Vigi è il seguente:

A9XPH212

Purtroppo però, il vigi da 25 A ha una larghezza di 27 mm e lascerà un dente libero.

Non è possibile utilizzare la barra di distribuzione a pettine proposta per taglie di interruttore inferiori o uguali a 25A.

Per le taglie superiori, poiché la dimensione del vigi da 40° e da 63A è di 36 mm di larghezza, è possibile utilizzarlo.

È necessario utilizzare il connettore A9XPCM04 e collegarlo al centro della barra collettrice a pettine.

La portata della barra collettrice a pettine è di 100 A, quindi il numero di uscite deve essere regolato di conseguenza.

Purtroppo però, il vigi da 25 A ha una larghezza di 27 mm e lascerà un dente libero. Non è possibile utilizzare la barra di distribuzione a pettine proposta.

Per le taglie superiori, poiché la dimensione del vigi da 40 A è di 36 mm di larghezza, è possibile utilizzarlo.

È necessario utilizzare il connettore A9XPCM04 e collegarlo al centro della barra collettrice a pettine.

La portata della barra collettrice a pettine è di 100 A, quindi il numero di uscite deve essere regolato di conseguenza.

Schneider Electric Italy

Approfondisci
Prodotto:
Approfondisci
Prodotto: