Come possiamo aiutarti oggi?

Ecostruxure Secure Connect Advisor: come inserire un collegamento diretto al WebViewer di un HMI della serie HMIST6?

Per associare un collegamento diretto al WebViewer di un pannello della serie HMIST6 su EcoStruxure Secure Connect Advisor occorrerà in primo luogo accedere alla SiteManager GUI del device sul quale occorrerà configurare l'agent.

Una volta fatto ciò bisognerà aggiungere un nuovo agent riempendo come segue i seguenti campi:

S/N

Device Name

Device Type

Device IP & Parameters

Automatically given.

Enter any name.

(Used when connected to Mobile Device)

Web access (WWW)

-DPC:8082 PATH=webviewer/index.html