Come possiamo aiutarti oggi?

Posso utilizzare C40N 3P+N per una pdi 15kA come risulterebbe dalla guida BT per circuiti alimentati a 230Vca trifase?

La pagina Guida di BT Italiana non è allineata con il modulo del catalogo globale degli interruttori magnetotermici Acti9 iC40 - vedi CA901051E.


Gli interruttori magnetotermici Acti9 iC40N 3P+N (ad esempio A9P54725) hanno un potere di interruzione Icu=10kA secondo la norma IEC/EN 60947-2 con Ue(Ph/Ph)=400Vac (Ph/N=230Vac).


Non dichiariamo un potere di interruzione Icu=15kA con Ue(Ph/Ph)=220-240Vac come sembra indicato in questa pagina del catalogo.

Schneider Electric Italy

Approfondisci
Prodotto:
Approfondisci
Prodotto: