Come possiamo aiutarti oggi?

Secure Connect Advisor - a cosa serve la funziona Tidy Domain?

La funzione Tidy Domain può essere utilizzata per ripulire rapidamente diversi elementi all'interno di una cartella di dominio. Ad esempio, vecchi account disabilitati, account inattivi, avvisi (alerts), appliance e altri elementi simili.

Un'operazione di Tidy viene eseguita in tre passaggi:

  1. Selezionare gli elementi che corrispondono a determinati criteri.
  2. Selezionare gli elementi da eliminare/spostare.
  3. Eseguire la pulizia (tidying).

Questa funzione è utilizzabile solo da amministratori Basic, Domain o Server (è utilizzabile anche dallo speciale "amministratore distributore").

Nota: Richiede la versione di GateManager 9.2B o superiore.

Schneider Electric Italy

Approfondisci
Range di Prodotto:
Approfondisci
Range di Prodotto: