Come possiamo aiutarti oggi?

Su Altivar Process ATV600 posso modificare la relazione di linearità tra segnale analogico e range di frequenza?

Su Altivar Process ATV600 è possibile modificare la relazione di linearità tra segnale analogico e range di frequenza attraverso il parametro Forma Riferimento [BSP]

Le quattro impostazioni sono:

  • Standard [BSD]: il valore minimo del segnale analogico corrisponde alla frequenza minima LSP ed il valore massimo di riferimento corrisponde alla frequenza massima HSP
      • ad esempio: segnale analogico 0-10V con frequenza minima LSP=30Hz e frequenza massima HSP=50Hz. Fornendo 0V il riferimento di frequenza sarà 30Hz e fornendo 10V il riferimento di frequenza sarà 50Hz, quindi fornendo 5V il riferimento di frequenza sarà 40Hz

BSP=BSD

  • Limitazione [BLS] : il valore minimo del segnale analogico corrisponde a 0Hz mentre il valore massimo corrisponde alla frequenza massima HSP, configurando un valore di LSP diverso da 0Hz tutti i valori del segnale analogico inferiori al valore corrispondente a LSP saranno considerati pari ad LSP
      • ad esempio: segnale analogico 0-10V con frequenza minima LSP=30Hz e frequenza massima HSP=50Hz. Fornendo 0V il riferimento di frequenza sarà 30Hz e fornendo 10V il riferimento di frequenza sarà 50Hz, tutti i valori compresi tra 0V e 6V corrisponderanno ad LSP e la regolazione tra 30Hz e 50Hz si avrà solo tra 6V e 10V

BSP=BLS

  • Banda Morta [BNS] : il valore minimo del segnale analogico corrisponde a 0Hz mentre il valore massimo corrisponde alla frequenza massima HSP, configurando un valore di LSP diverso da 0Hz tutti i valori del segnale analogico inferiori al valore corrispondente a LSP saranno considerati pari a 0Hz
      • ad esempio: segnale analogico 0-10V con frequenza minima LSP=30Hz e frequenza massima HSP=50Hz. Fornendo 0V il riferimento di frequenza sarà 0Hz e fornendo 10V il riferimento di frequenza sarà 50Hz, tutti i valori compresi tra 0V e 6V corrisponderanno a 0Hz e la regolazione tra 30Hz e 50Hz si avrà solo tra 6V e 10V

BSP=BNS

  • Banda Morta a Velocità 0 [BNS0]: il valore minimo del segnale analogico corrisponde alla frequenza minima LSP ed il valore massimo di riferimento corrisponde alla frequenza massima HSP, il valore 0 esatto del segnale analogico corrisponde invece a 0Hz
      • ad esempio: segnale analogico 0-10V con frequenza minima LSP=30Hz e frequenza massima HSP=50Hz. Fornendo poco più di 0V il riferimento di frequenza sarà 30Hz e fornendo 10V il riferimento di frequenza sarà 50Hz, quindi fornendo 5V il riferimento di frequenza sarà 40Hz, fornendo invece 0V esatti la frequenza sarà 0Hz

BSP=BNS0