Vijeo Designer - Come risolvere "Please check you Driver/Device configuration or variable settings"?
Questo errore si verifica se l'indirizzo di un dispositivo della variabile è stato inserito in modo errato o se sono state importate variabili di recente tramite un file CSV modificato da Microsoft Excel. Se uno qualsiasi degli indirizzi di dispositivo inizia con uno 0, Microsoft Excel rimuoverà gli 0 iniziali al momento del salvataggio del file CSV. Quando si importa questo file CSV, Vijeo Designer non rileva la mancanza dello 0 e accetta solo il valore numerico così com'è. Ad esempio, l'indirizzo Modbus 00123 diventa 123 dopo che Microsoft Excel ha salvato il file CSV. Questo, a sua volta, è un indirizzo non valido ai fini della compilazione del progetto.
Per abilitare gli zeri iniziali in Excel, si potrà selezionare le celle desiderate, aprire la finestra "Formato celle" (Ctrl+1 o Cmd+1) e nella scheda "Numero" scegliere "Personalizzato", quindi digitare il numero di zeri corrispondente alla lunghezza desiderata nel campo "Tipo" (ad esempio, "00000" per cinque cifre). In alternativa, si può precedere il numero con un apostrofo (') per inserirlo come testo, o usare la funzione "Testo" per ottenere lo stesso risultato tramite una formula.