FAQ tecniche

Fai una domanda

Si può collegare una sonda termica PTC ad un variatore di velocità ATV12 ATV21 ATV312 ATV31 ATV61 ATV71 ?
" Gamme di variatori  ATV12e ATV312  (o ATV31) I variatori ATV12, ATV31, ATV312  non integrano la  funzione di  controllo  termico del motore  tramite...
Quando si utilizzano più motori in parallelo sullo stesso variatore, come scegliere il calibro dell'interruttore magnetico per ogni motore.
"In generale, non è consigliabile utilizzare un interruttore magnetico a valle di un variatore:il variatore assicura già una protezione contro i cortocircuiti...
Come impostare la funzione più veloce /meno veloce tramite ingressi logici su un variatore ATV61/71?
E' possibile eseguire la funzione più veloce/ - veloce la in tre modi diversi: con la morsettiera, con un riferimento analogico, da un terminale grafico ...
ATV312 - Come impostare gli ordini di marcia e i riferimenti di velocità da un terminale a distanza?
Introduzione                                                                 In fase di messa in servizio o anche durante il funzionamento definitivo,...
ATV312 - Come configurare la funzione più veloce/ meno veloce con gli ingressi logici da LI2 a LI6?
Introduzione Come configurare la funzione + veloce / - veloce con gli ingressi logici da LI2 a LI6 sul variatore ATV312. Nota importante                                                   ...
Posso comandare un motore monofase con un avviatore?
L’avviatore dedicato per l’alimentazione di motori monofase a 230 V è il prodotto ATS01N1…FT. A catalogo, è possibile trovare i codici del prodotto...
E’possibile inserire un gruppo di rifasamento a valle di un avviatore?
No. Il gruppo di rifasamento deve essere inserito a monte dell’avviatore. E’ anche opportuno inserire il gruppo solo a fine avviamento.
Come devo collegare il trasduttore di pressione/portata sull’Atv61?
Con trasduttore a tre fili, collegare il positivo del segnale sull’ingresso analogico AI2 (se parliamo di mA) o AI1 (se praliamo di V) e il negativo...
Qual è l'hardware necessario per collegare un XBT Magelis a un controllore TSX7-40 con un collegamento Uni-Telway integrato?
I prodotti hardware necessari dipendono dalla distanza tra i due apparecchi da collegare. Per una distanza di 5 m : scatola di collegamento TSXLES64,...
Quali sono il nome utente e la password di default del gateway TSXETG100 ?
Il nome utente e la password di default che permettono di accedere al gateway TSXETG100 tramite porta Ethernet  sono: Nome utente : Administrator...
Risultati 1 - 10 di 79