FAQ tecniche

Fai una domanda

Filtra i risultati

Cancella
Quale è il tempo di risposta e di ciclo di un modulo Zelio SR2/SR3?
 Durata d' esecuzione d' un programma   La durata di esecuzione di un programma dipende dalla complessità dell'applicazione. Più l' applicazione sarà...
Qual è la scheda di estensione di memoria PCMCIA da sostituire al riferimento TSXMRP064P?
 Il riferimento del prodotto da sostituire alla scheda TSXMRP064P è TSXMRPP224K.  Questa deve essere dichiarata nell'applicazione PL7 come  scheda...
Quanti sensori a 3 fili si possono utlizzare con il modulo Advantys STBDD13725?
1 sensore a  3 fili per gruppo di vie, o 4 sensori a  3 fili max per il modulo Advantys STBDDI3725.
Possiamo realizzare un interblocco meccanico ed elettrico sui teleinvertitori LC2Dxx nella versione con morsetti a mola?
Sui morsetti a molla di un LC2Dxx, solo l'interblocco meccanico è montato senza blocco elettrico. Le connessioni di potenza sono già realizzate. L'interblocco...
Perché la funzione di visualizzazione parola doppia o flottante non funziona su un visualizzatore della gamma XBTGT?
 Durante una comunicazione tra un visualizzatore XBTGT e un controllore Modbus TCP, le parole doppie o flottanti codificate  su quattro byte non vengono...
E' possibile trasferire una configurazione da un variatore ATV31 a un ATV312 ?
 Il variatore  ATV312 dispone di un'istruzione specifica ( Are o Selez. conf. ATV31") che gli permette di trasferire: dalla console terminale portatile...
E' possibile aggiungere dei contatti sui manipolatori XD4 e XD5?
" No, non è possibile aggiungere dei contatti sui manipolatori   XD4 e XD5. Nota sui manipolatori XD4 e XD5 Ricordiamo che questi manipolatori sono...
Come recuperare l'applicazione di un XBTGT2220 con Vijeo Designer tramite collegamento seriale, USB o Ethernet?
 Il recupero di un'applicazione dal visualizzatore è possibile solo a due condizioni:  Il visualizzatore deve essere dotato di una scheda Compact...
Come impostare la funzione JOG su un variatore ATV61 o ATV71?
" Introduzione L'agente di produzione per  introdurre manualmente il prodotto nella macchina l'agente di manutenzione per testare la macchina a bassa...
Quali sono i controllori Twido capaci di gestire gli encoder in quadratura ?
I controllori Twido Compact e Modulari gestiscono gli encoder in quadratura. Il contatore molto rapido è il blocco dedicato che elabora contatore...
Risultati 1 - 10 di 100