FAQ tecniche

Fai una domanda

Exteem come posso aggiornare il software con le sue librerie di esportazione?
E' sufficiente seguire la procedura prevista e illustrata nel documento allegato.
Con VijeoCitect come posso importare variabili dinamiche da M340 o CPU Unity ?
Perché tutto funzioni è obbligatorio istallare OPC Factory Server sulla macchina Scada Dopo l'installazione dell OFSOPC procedere come segue: 1) aprire...
I Projet come posso aggiornare il software con le sue librerie di esportazione?
La procedura da seguire è riportata sul documento allegato
Software I-Project Quale è il significato dell'asterisco indicato a fianco dell'esito della protezione delle persone nella finestra di interfaccia al passaggio del mouse?
L'asterisco sta ad indicare che la protezione non è garantita dall'interruttore della linea interessata ma dall'interruttore posto a monte. Per ovviare...
Qual è il link per download Zelio Soft2 V4.6 Light?
Utilizzando il seguente link è possibile effettuare il download del software Zelio Soft2 V4.6 Light  https://schneider-electric.box.com/Zeliosoft2V46
Dove posso scaricare l’ultima versione di Zelio Soft2?
Il download dell'ultima versione del software Zelio Soft 2 è disponibile al seguente link: https://www.schneider-electric.it/it/product-range-download/542-zelio-soft/?parent-category-id=5100&parent-subcategory-id=5140...
Come convertire un progetto Concept "Versione X" verso una "Versione (X+1) ?
La conversione di un progetto creato da un Concept "versione X" in un Concept “ versione (X +1)” si effettua utilizzando la funzione di Importa /...
I software PL7-1, PL7-2, PL7-3 e XTEL sono compatibili con il sistema operativo Windows 7 ?
No, i software PL7-1, PL7-2, PL7-3 e XTEL non sono  compatibili con il sistema operativo Windows 7.
Come accedere alla videata di conteggio memoria con UNITY?
Per accedere alla videata di conteggio memoria su UNITY è necessario attivare il comando "Memory Usage" nel menu a  tendina "Controllore programmabile"....
Si possono installare più versioni di Zelio soft2 sullo stesso PC?
E’ fondamentale che sul p.c. ci sia installata una sola versione di Zelio Soft2.L’errore più comune che si commette è quello di installare una versione...
Risultati 1 - 10 di 12