FAQ tecniche

Fai una domanda

Filtra i risultati

Cancella
E’ possibile salvare la configurazione dell’ATV212 sul tastierino remotato VW3A1101?
No, non è possibile salvare la configurazione dell’ATV212 sul tastierino remotato VW3A1101. E’ possibile salvare la configurazione sul prodotto impostando...
Come procedere per configurare correttamente l’uscita analogica dell’ATV212?
Per la taratura dell’uscita analogica, bisogna impostare il parametro FMSL = 15 per visualizzare la corrente assorbita del motore, oppure FMSL = 17...
Come si realizza l’arresto a ruota libera del motore (senza rampa), con Altivar212 in comando a 2 fili?
L’ ATV212 viene comandato alimentando l’ ingresso logico “F” con il 24Vdc per la marcia del motore e  l’arresto viene comandato disalimentandolo....
Come si realizza l’arresto a ruota libera del motore (senza rampa), con Altivar212 in comando a 3 fili?
Non è possibile realizzare l’ arresto a ruota libera del motore se l’ Altivar212 è comandato con logica a 3 fili.
Come si realizza l’arresto a ruota libera del motore (senza rampa), con Altivar212 in comando a 2 fili, con inversione di marcia?
L’Altivar212 viene comandato alimentando l’ ingresso logico “F” con il 24Vdc per la marcia avanti del motore, l’ ingresso logico “R” per comandare...
Come programmare l’ ATV212 per poter fare funzionare il motore ad una frequenza superiore di 50 Hz, con segnale di riferimento in tensione 0-10Vdc, su ingresso analogico VIA?
Con segnale di riferimento 0-10Vdc su ingresso analogico VIA, impostare i seguenti parametri:  FH= 80,    UL=80     F204=80
Comunicazione VJC mediante convertitore Eth/Seriale ETG100
Con il SW OPC/OFS utilizzare il driver di comunicazione ModbusTCPGateway, che permette di serializzare le richieste evitando di schedularle manualmente...
Risultati 1 - 10 di 10
  • 1