FAQ tecniche

Fai una domanda

E' possibile trasferire una configurazione da un variatore ATV31 a un ATV312 ?
 Il variatore  ATV312 dispone di un'istruzione specifica ( Are o Selez. conf. ATV31") che gli permette di trasferire: dalla console terminale portatile...
E' possibile aggiungere dei contatti sui manipolatori XD4 e XD5?
" No, non è possibile aggiungere dei contatti sui manipolatori   XD4 e XD5. Nota sui manipolatori XD4 e XD5 Ricordiamo che questi manipolatori sono...
Come recuperare l'applicazione di un XBTGT2220 con Vijeo Designer tramite collegamento seriale, USB o Ethernet?
 Il recupero di un'applicazione dal visualizzatore è possibile solo a due condizioni:  Il visualizzatore deve essere dotato di una scheda Compact...
Come impostare la funzione più veloce /meno veloce tramite ingressi logici su un variatore ATV61/71?
E' possibile eseguire la funzione più veloce/ - veloce la in tre modi diversi: con la morsettiera, con un riferimento analogico, da un terminale grafico ...
Come impostare la funzione JOG su un variatore ATV61 o ATV71?
" Introduzione L'agente di produzione per  introdurre manualmente il prodotto nella macchina l'agente di manutenzione per testare la macchina a bassa...
ATV312 - Come impostare gli ordini di marcia e i riferimenti di velocità da un terminale a distanza?
Introduzione                                                                 In fase di messa in servizio o anche durante il funzionamento definitivo,...
ATV312 - Come configurare la funzione più veloce/ meno veloce con gli ingressi logici da LI2 a LI6?
Introduzione Come configurare la funzione + veloce / - veloce con gli ingressi logici da LI2 a LI6 sul variatore ATV312. Nota importante                                                   ...
Qual è l'hardware necessario per collegare un XBT Magelis a un controllore TSX7-40 con un collegamento Uni-Telway integrato?
I prodotti hardware necessari dipendono dalla distanza tra i due apparecchi da collegare. Per una distanza di 5 m : scatola di collegamento TSXLES64,...
Quali sono il nome utente e la password di default del gateway TSXETG100 ?
Il nome utente e la password di default che permettono di accedere al gateway TSXETG100 tramite porta Ethernet  sono: Nome utente : Administrator...
Quali sono i controllori Twido capaci di gestire gli encoder in quadratura ?
I controllori Twido Compact e Modulari gestiscono gli encoder in quadratura. Il contatore molto rapido è il blocco dedicato che elabora contatore...
Risultati 11 - 20 di 100