FAQ tecniche

Fai una domanda

Quali sono i fusibili da utilizzare per proteggere un'unità di frenatura per ATV71 ?
Le unità di frenatura su rete permettono di rimettere in rete l'energia del motore o l'energia di motori comandati da più variatori collegati sullo...
Quali sono i riferimenti delle viti, rondelle e dadi degli elementi di contatto dei poli potenza dei contattori LC1F?
Gli elementi di contatto dei poli potenza dei contattori LC1F  sono disponibili sotto forma di kit di ricambio. Il blocco di contatto di ricambio...
Quali sono le condizioni da rispettare per collegare 2 o 3 motori in parallelo a valle di un avviatore ATS01 ?
Affinchè un avviatore ATS01 possa alimentare da 2 a 3 motori in parallelo è necessario rispettare le seguenti condizioni aggiungere le diverse correnti...
Quando si deve installare delle induttanze di linea con gli avviatori ATS48 ?
Le induttanze di linea si collegano agli avviatori ATS per:  ridurre le armoniche di corrente immesse in rete all'avviamento e che possono disturbare...
Su un' applicazione monofase, come si deve realizzare il cablaggio dell'interruttore automatico magnetotermico GV7R ?
Non è possibile utilizzare l'interruttore automatico  GV7 su un'applicazione monofase anche collegando le tre fasi in serie perchè questo prodotto...
A cosa serve il relé R1 degli avviatori ATS01 ?
L'uscita relè R1 per ATS01 indica la presenza di corrente nel motore. Si tratta di un contatto NO. Questo contatto non indica un difetto del prodotto...
ATV312 - Come configurare la funzione più veloce/ meno veloce con il terminale integrato ?
Introduzione Come configurare la funzione + veloce / - veloce con il  terminale integrato al variatore ATV312. Nota importante                                                   ...
ATV312 - Come impostare le velocità preselezionate?
Introduzione Come configurare la funzione specifica velocità preselezionata su un ATV312 ? Nota importante                                                   ...
ATV312 Partenza rapida ?
Introduzione                            Come configurare i variatori Schneider per applicazioni semplici. Come testare rapidamente il variatore. Il...
Come configurare la funzione JOG (marcia passo a passo) su un ATV12?
Introduzione L'agente di produzione per  introdurre manualmente  il prodotto nella macchina  l'agente di manutenzione per testare la macchina a bassa...
Risultati 21 - 30 di 100