FAQ tecniche

Fai una domanda

Vijeo Designer - E' possibile recuperare il programma contenuto nel visualizzatore XBTGT2110?
Si, è possibile recuperare il progetto da pannello se è stato preventivamente scaricato, durante la messa in servizio, il progetto editor sull'unità...
Qual è il riferimento del kit invertitore per i telecommutatori da LC2DT20 a LC2DT40 ?
 Sono disponibili due versioni di kit invertitore per i telecommutatori LC2DT20  e LC2DT40:  kit  senza interblocco elettrico: riferimento LADT9R1,...
Come trasferire l'autorizzazione di PL7 o Unity Pro nel caso in cui i PC abbiano lo stesso ID?
 Se i PC sono stati acquistati contemporaneamente o installati da un master comune, l'ID rischia di essere identico. In questo caso l'unica soluzione...
Si può utilizzare un SR2D e un SR2A con l'interfaccia di comunicazione Modem SR2COM01?
Le interfacce di comunicazione tipo SR2COM01 richiedono l'uso del modulo Zelio Logic con orologio. I riferimenti sono: SR2Exx, SR2Bxx o SR3Bxx.
Quale deve essere la posizione del selettore del cavo TSXPCX3030 per una connessione tra un controllore TWIDO e un software TWIDOSUITE ?
Per una connessione tra un controllore qualsiasi della gamma TWIDO e il software TwidoSuite o TwidoSoft, il selettore del cavo TSXPCX3030 deve essere...
Qual è la differenza del cavo di connessione Profibus DP ad un connettore Schneider rispetto ad un connettore Siemens?
 La differenza principale consiste nella siglatura dei morsetti di cablaggio interno (inversione tra i terminali A e B).  L'immagine sotto illustra...
Si può utilizzare TwidoSuite in una sessione di Windows senza avere un profilo di amministratore?
No, per utilizzare TwidoSuite  con Windows XP bisogna essere collegati in una sessione con  profilo di amministratore. Nel profilo UTENTE, il messaggio...
Come risolvere un problema di interruzione differenziale su un variatore ATV11, ATV12, ATV31 e ATV312?
 Un interruttore di protezione differenziale tipo AC installato a monte di un variatore: con alimentazione monofase: tutti i calibri  ATV11 e ATV12...
Esistono variatori di velocità per motori monofase?
I nostri variatori di velocità sono progettati per comandare esclusivamente motori trifase.
Come sostituire la pila TSXBATM01 in dotazione alle schede memoria PCMCIA TSXMRP...P dei controllori programmabili TSX37 e TSX57?
 Le schede PCMCIA TSXMRP ... P sono dotate di una sola pila, riferimento TSXBATM01. Prima di eseguire la procedura qui di seguito riportata, si consiglia...
Risultati 31 - 40 di 100