FAQ tecniche

Fai una domanda

Quale è la compatibilità tra il software TwidoSuite e il sistema operativo Microsoft Vista ?
 TwidoSuite è compatibile con Vista SP1 o superiore a partire dalla versione 2.2 
Scopo e procedura di ottimizzazione o autotuning (tun) del variatore ATV61/ ATV71 ?
Ottimizzazione o autotuning o Tun dell'insieme variatore/motore ATV61 o ATV71 Scopo Questa operazione, non indispensabile ma fortemente consigliata,...
Come recuperare un'applicazione su un XBTGT con Vijeodesigner?
 Di default con Vijeodesigner un trasferimento di applicazione può essere eseguito solo dal PC al terminale.  E' quindi impossibile recuperare un'applicazione...
Qual è l'indirizzo IP di default di un controllore programmabile M340?
 I prodotti Schneider dotati di una porta Ethernet hanno un indirizzo IP di default che si riferisce all'indirizzo MAC  (indirizzo produttore, unica...
Quanti sensori a 3 fili si possono uitlizzare con il modulo Advantys STBDD13725?
Gamme di variatori  ATV12e ATV312  (o ATV31) I variatori ATV12, ATV31, ATV312  non integrano la  funzione di  controllo  termico del motore  tramite...
Scopo e procedura di ottimizzazione o autotuning (tun) del variatore ATV312 (o ATV31)
"Ottimizzazione o autotuning o Tun dell'insieme variatore/motore ATV312 Scopo Questa operazione, non indispensabile ma fortemente consigliata, permette...
Quale deve essere la posizione del selettore di indirizzo, per collegarsi direttamente ad un controllore TSX NANO con PL7-07 sulla presa terminale?
Per collegarsi direttamente ad un controllore TSX NANO con PL7-07 sulla presa terminale occorre verificare che il commutatore sia in posizione 0.
Difetto OLF su ATS48 alimentato da un generatore?
Questa informazione è valida nei seguenti casi:  L'Avviatore ATS48 è  alimentato sia dalla rete EDF classica, che da un gruppo elettrogeno  Il difetto...
Quale pressostato differenziale utilizzare per verificare una differenza di pressione in un circuito ?
 Questo tipo di pressostato è presente nell'offerta di prodotti SQUARE D. La radice del riferimento è XMNEMU, associata al riferimento completo xxGGW...
Quali sono le dimensioni della molla d' estremità XY2CZ702 collegata a XY2CE?
 XY2CZ702 valori non contrattuali, comunicati a titolo informativo. Materiale della molla: "acciaio inossidabile"
Risultati 41 - 50 di 100