FAQ tecniche

Fai una domanda

Programmazione + veloce / - veloce sul variatore ATV31 con due pulsanti.
Configurazione del variatore  ATV31 per utilizzo delle funzioni  +veloce/- veloce con semplice pressione di 2 pulsanti che agiscono sui 2 ingressi...
Si possono installare diverse versioni di Vijeo Designer sullo stesso PC?
No, non è possibile installare più versioni di Vijeo Designer sullo stesso PC.
Si possono installare ad angolo gli arresti di emergenza a cavi XY2CH e XY2CE?
Gli arresti d'emergenza a cavo XY2CHxxx e XY2 CExxx possono essere utilizzati in installazione con rinvii ad angolo. In questo caso la somma totale...
Perché il trasferimento di un'applicazione tra il PC e il terminale XBTN o XBTR non funziona?
 Contesto:                                                L'obiettivo è quello di importare o esportare un'applicazione da o verso un terminale  tipo...
Qual è la porta TCP/UDP da aprire per stabilire una connessione Ethernet in XIP su un controllore Premium?
 Per stabilire un collegamento Ethernet in XIP, occorre aprire la porta 502. Nota: Per stabilire una connessione modbus TCP/IP, occorre anche aprire...
Quanti canali si possono aprire nella passerella Modicon174CEV20030?
La passerella supporta fino a 8 connessioni dati e 8 connessioni programmazione. In totale è possibile aprire 16 canali tra host TCP / IP e nodi Modbus...
Quali sono i cavi necessari per collegare un PC a un OTB Modbus OTB1S0DM9LP?
Per collegare un PC a un OTB Modbus, occorre utilizzare una delle due soluzioni seguenti: cavo TSX PCX3030 (USB/ TER maschio) e cavo XPSMCCPC (TER...
E' possibile cambiare la o le batterie della scheda memoria PCMCIA di un controllore Premium TSX57 lasciandolo acceso?
Per sostituire le batterie della scheda memoria PCMCIA occorre estrarla dal suo alloggiamento.                            1 / scheda di memoria installata...
E' possibile cambiare la manopola dei combinatori XKBA / E?
È possibile modificare la manopola dei combinatori XKBA e XKBE a condizione che venga mantenuto lo stesso sistema  di comando:  Semplice  Con blocco...
Risultati 51 - 60 di 100