FAQ tecniche

Fai una domanda

Perchè esistono due tipi diversi di temporizzazione sugli avviatori stella-triangolo LC3D ?
 Correggere: Per commutare il motore da stella a triangolo l'avviatore stella-triangolo tipo LC3xx deve chiudere il contattore triangolo con un leggero...
Qual è il numero massimo di richieste che possono essere elaborate dal server sincrono dei controllori UnityTSXP57?
 Il server sincrono dei controllori  Premium programmabili con Unity è in grado di gestire N richieste per  ciclo della task master.  N è uguale ala...
Si possono configurare i variatori ATV312xxxx con il software Powersuite?
Sì, i variatori ATV312xxxx possono essere configurati con il software Power SUITE versione 2.6,  patch di aggiornamento 1. Questo patch di aggiornamento...
I temporizzatori LADR dono compatibili con i vecchi contattori?
I temporizzatori per montaggio frontale tipo LADR o LADT si montano sia sui vecchi contattori che su quelli nuovi. ATTENZIONE: I contattori e i contattori...
Come configurare la funzione JOG su un ATV312?
Introduzione L'agente di produzione per  introdurre manualmente  il prodotto nella macchina  l'agente di manutenzione per testare la macchina a bassa...
Qual è il numero massimo di richieste che possono essere elaborate dal server sincrono dei processori PL7 dei TSXP57?
 Il server sincrono dei processori Premium programmabile  in PL7 è in grado di elaborare N richieste per ogni ciclo della task master. N è uguale...
In un' applicazione Vijeo Designer, come proteggere l'accesso ad uno schermo?
Per impedire l'accesso ad una schermata in Vijeo Designer, utilizzare la funzione di sicurezza "Security Target". Questa funzione impedisce agli utenti...
Qual è il software di configurazione per Lexium 05A?
PowerSuite è il nome generico del software di configurazione per i variatori Brushless della gamma Lexium 05. Il riferimento del software PowerSuite...
Come comandare un variatore ATV31 su rete di comunicazione CANopen?
" Per comandare l'ATV31 su rete di comunicazione  CANopen, è necessario:  configurare i parametri CANopen  del bus di comunicazione nel menu COM dell'...
Qual è il comportamento di una base controllore TSXP57 in caso di interruzioni dell'alimentazione di alcuni millisecondi?
 Il comportamento di un controllore TSX57 in caso di microinterruzioni dipende dal tipo di 'alimentazione. Con alimentazione alternata (rif: TSXPSY2600...
Risultati 61 - 70 di 100