FAQ tecniche

Fai una domanda

Esiste un software specifico per la conversione di un programma XBTL1000 in Vijeo Designer ?
No, non esiste alcun software specifico per la conversione di un programma da XBTL1000 (per XBTF) in Vijeo Designer (per XBTGT o XBTGK). Tuttavia...
Qual è la differenza tra i cavi TSXPCX1030 e TSXPCX1130?
 La differenza è a livello dei contatti 2 e 3, che sono incrociati uno rispetto all'altro. Per il cavo TSXPCX1030 :  D (B) morsetto 1 lato mini-Din...
Come gestire l'inversione della direzione di rotazione con un avviatore di ATS01xxx, ATS46xxx, ATS48xxx, LH4Nxxxx per un motore trifase?
Gli avviatori  non gestiscono i 2 sensi di rotazione quindi  è necessario collegare 1 contattore-invertitore a monte dei variatori ATSxxxxxx.   Esempio...
Qual è la composizione degli interruttori magnetici codificati?
 L'iInterrutore magnetico codificato (IMC) marchio Schneider è un prodotto completo composto da due parti: un interruttore magnetico, che viene fornito...
Qual' è la compatibilità della gamma Premium con Unity Pro?
  La piattaforma Unity Pro riprende l'insieme dei moduli di ingresso e uscita e dei moduli intelligenti della gamma Premium. Alcuni processori PL7...
Come impostare la funzione più veloce /meno veloce con il visualizzatore sul fronte dell'ATV31?
Configurazione della funzione più veloce / meno veloce del variatore ATV31 per utilizzo con  tastiera del visualizzatore integrato.    Nota importante                                                   ...
Quale è la tenuta al fuoco dei commutatori K1 e K2 .
I test di infiammabilità condotti sugli interruttori Schneider gamme K1 e K2  seconda la norma UL94 hanno fornito le seguenti caratteristiche: testa...
Qual è il riferimento del cavo di trasferimento tra un PC e un controllore TSX17 ?
Il riferimento del cavo di trasferimento tra un PC e un TSX17 è : TSX17ACCPCPN . Questo cavo è dotato di un convertitore RS232/RS485 con un connettore...
A cosa serve l'impostazione della frequenza di commutazione?
 La regolazione della frequenza di commutazione permette di ridurre il rumore generato dal motore per tutte le applicazioni che richiedono bassi livelli...
Il software XBTL1000 è compatibile con Windows XP ?
Il software XBTL1000 è compatibile con Windows XP a partire dalla versione V3.80 e tutte le informazioni riguardanti le possibili problematiche sono...
Risultati 81 - 90 di 100