I nostri marchi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Benvenuto nel sito Web di Schneider Electric

Benvenuto nel nostro sito Web.
step wave and sine wave comparison illustration
Cos'è l'onda sinusoidale?
La corrente che alimenta i dispositivi di uso quotidiano va su e giù in un'onda sinusoidale liscia (sulla destra). Tuttavia, la maggior parte dei backup di batteria di base genera una versione più irregolare di quella: potenza approssimata per fasi (a sinistra). Il nostro UPS offre un'uscita con onda sinusoidale pura per garantire un'alimentazione costante compatibile con i dispositivi per videogiochi ad alte prestazioni.

Perché l'onda sinusoidale è importante

Man working on desktop computer

Maggiore durata dei dispositivi

Quando i dispositivi sono alimentati con tecnologia a base di onda sinusoidale e regolazione automatica della tensione (AVR) sfruttano al massimo la durata di tutti i dispositivi elettronici collegati.
Man walking in abandoned futuristic city.

Alimentazione di backup stabile

L'onda sinusoidale alimenta i dispositivi elettronici di fascia alta sensibili con una potenza dell'onda sinusoidale stabile per evitare sfarfallii dello schermo, blocco del computer e interferenze sonore.

Efficiente e raffreddato

Le piattaforme per gaming alimentate da onda sinusoidale vengono raffreddate maggiormente durante il funzionamento e sono più efficienti con l'alimentazione di backup per evitare danni ai dispositivi elettronici dovuti al surriscaldamento.

Lo sapevi?

Negli ultimi anni, a causa della carenza globale di chip, i componenti per PC, come le schede grafiche, scarseggiavano, mentre i prezzi salivano alle stelle. Ancora oggi, molti giocatori sono riluttanti ad aggiornare o sostituire il loro hardware a causa di inconvenienti e costi.

Un buon UPS per gaming può contribuire a prolungare la durata dell'hardware e garantire la massima tranquillità.

(Fonte: Newzoo, 2023)

Motherboard digital chip
Effettua il backup necessario.
Il potente UPS da 1.320 W/2.200 VA aiuta a proteggere le apparecchiature vitali. La batteria di backup e le prese con protezione da sovratensioni garantiscono la connessione. Tre porte USB consentono di caricare facilmente i dispositivi.
Acquista ora

Serve aiuto?

Selettore prodotti

Trova rapidamente e facilmente i prodotti e gli accessori adatti alle tue applicazioni.

Ottieni un preventivo

Invia online le tue domande sui nostri prodotti o soluzioni, sarai contattato da un nostro esperto.

Dove acquistare?

Trova facilmente il distributore Schneider Electric più vicino nella tua zona.

 Si apre in una nuova finestra

Supporto Guidato

Trova le risorse di supporto per tutte le tue esigenze, in un'unica posizione.