Tempo di esecuzione UPS per i giocatori
Rimanere online non è mai stato così importante per il gaming. Lo sfarfallio più piccolo può scollegare l'utente dall'attività in corso. Rimani online e in gioco con APC Back-UPS™ Pro Gaming.

Rimani online con un UPS per gaming
Alimenta il router
Ricordarsi di collegare il router all'UPS per gaming per garantire la connessione a Internet anche in caso di interruzione dell'alimentazione.
Router o modem?
Ci sono modem/router, poi ci sono modem e router. Se sono separati, accertarsi di disporre di un'alimentazione di backup per rimanere connessi.
Controlla Internet
In caso di domande sulla configurazione di Internet, contattare il proprio provider per determinare quali dispositivi necessitano di alimentazione di backup.
Tempo di esecuzione dell’UPS per gaming
Quando si perde potenza e si sta utilizzando un UPS per gaming, non si dispone di potenza indefinita, sufficiente a prolungare quel momento cruciale fino alla vittoria. E gli streamer hanno il tempo di salutare i follower e spegnere. Tenere presente che il tempo di esecuzione varia in base alla configurazione e all'uso.
Per quanto tempo l'UPS per gaming alimenterà i dispositivi?*
Nintendo® Switch (180 W)35 min
Xbox® Series X (325 W)15 min
PlayStation® 5 (380 W)11 min
Notebook per videogiochi (275 W)20 min
PC per gaming (475 W)10 min
Effettua il backup necessario.
Il potente UPS da 1.320 W/2.200 VA aiuta a proteggere le apparecchiature vitali. La batteria di backup e le prese con protezione da sovratensioni garantiscono la connessione. Tre porte USB consentono di caricare facilmente i dispositivi.
Serve aiuto?
Selettore prodotti
Trova rapidamente e facilmente i prodotti e gli accessori adatti alle tue applicazioni.
Ottieni un preventivo
Invia online le tue domande sui nostri prodotti o soluzioni, sarai contattato da un nostro esperto.
Dove acquistare?
Trova facilmente il distributore Schneider Electric più vicino nella tua zona.
Supporto Guidato
Trova le risorse di supporto per tutte le tue esigenze, in un'unica posizione.