Onda sinusoidale per giocatori

step wave and sine wave comparison illustration

Cos'è l'onda sinusoidale?

La corrente che alimenta i dispositivi di uso quotidiano va su e giù in un'onda sinusoidale liscia (sulla destra). Tuttavia, la maggior parte dei backup di batteria di base genera una versione più irregolare di quella: potenza approssimata per fasi (a sinistra). Il nostro UPS offre un'uscita con onda sinusoidale pura per garantire un'alimentazione costante compatibile con i dispositivi per videogiochi ad alte prestazioni.

Perché l'onda sinusoidale è importante

  • Man working on desktop computer

    Maggiore durata dei dispositivi

  • Man walking in abandoned futuristic city.

    Alimentazione di backup stabile

  • Efficiente e raffreddato

Effettua il backup necessario.

Il potente UPS da 1.320 W/2.200 VA aiuta a proteggere le apparecchiature vitali. La batteria di backup e le prese con protezione da sovratensioni garantiscono la connessione. Tre porte USB consentono di caricare facilmente i dispositivi.