Diversi fattori possono influire sul benessere delle persone che vivono e lavorano negli edifici: qualità dell'aria interna (IAQ – Indoor Air Quality), temperatura e umidità, concentrazione di CO2, composti organici volatili (VOC), livelli di occupazione e altro ancora. Investire in edifici salubri può aumentare la produttività di chi ci lavora e vive dentro, mantenere il livello di occupazione degli spazi da parte dei tenant e quindi la redditività dell’edificio nel tempo. I protocolli di certificazione come WELL, Fitwell, WiredScore definiscono linee-guida per la progettazione di edifici salubri che si basano in larga parte sulla digitalizzazione e sull’efficienza energetica degli impianti, oltre che sulla salubrità dei materiali di costruzione: scopri qual è il contributo delle soluzioni Schneider Electric per rendere gli edifici più digitali, salubri, efficienti e sicuri.
I vantaggi degli edifici salubri
Il 57% dei dipendenti ha dichiarato che lavorare in un ufficio ha avuto un impatto negativo sulla loro salute1
Il 92% degli occupanti preferisce edifici in grado di garantire benessere e funzionalità2
Aumento del 29% della qualità del lavoro e riduzione dei livelli di assenteismo3
Esplora le nostre risorse per la creazione di edifici salubri
Come garantire la qualità dell’aria interna in tre fasi
Oggi è possibile migliorare la qualità dell’aria interna di un edificio e la sua salubrità in generale grazie a sensori connessi e ad una piattaforma software BMS in grado di leggere i dati e gestire gli impianti.
Leggi il white paper
Come ridurre i rischi di malattie infettive negli edifici
Scopri in che modo i sistemi di gestione degli edifici aiutano a identificare la trasmissione di malattie infettive e a ridurne la diffusione.
Leggi il white paper
Come migliorare la qualità dell’aria interna grazie ai sensori
Scopri come i sensori ambientali e la loro connessione con il sistema di gestione BMS possono migliorare l’efficienza dell’edificio, la salute degli occupanti e il comfort.
Leggi il white paper
Guida per gestire un edificio dal punto di vista della salubrità degli ambienti
Scopri come i gestori di impianti possono avvalersi dei sistemi di automazione degli edifici per garantire le nuove esigenze imposte dal post-Covid agli ambienti di lavoro.
Scopri le nostre soluzioni per edifici salubri
Sistema BMS (gestione edifici)
Crea edifici più salubri, confortevoli e sostenibili con il nostro sistema di gestione intelligente degli edifici.
Scopri Ecostruxure™ Building Operation
Servizi per edifici
Semplifica la manutenzione dei tuoi edifici tramite una suite di servizi di monitoraggio analitico che ti consente una gestione proattiva e remota degli edifici.
Scopri EcoStruxure™ Building Advisor
Software e app
Planon Workplace ed EcoStruxure Engage Enterprise sono strumenti digitali innovativi che mettono a disposizione dei gestori e degli occupanti degli edifici informazioni e approfondimenti per uffici intelligenti.
Scopri le nostre soluzioni per uffici intelligenti
Resta informato sulle ultime novità in materia di edifici salubri
Leggi gli articoli più recenti dei nostri esperti in materia di edifici salubri, per ottenere informazioni e approfondimenti su come rendere il tuo edificio pronto alle sfide del futuro.
Fonti
1 NEXT Energy Technologies, Inc. 2021 "Il caso dello spazio per uffici: come gli edifici devono cambiare per adattarsi a una forza lavoro attenta al clima e stanca del COVID"
2 Joseph Allen, 2021. "I datori di lavoro hanno offerto i servizi sbagliati per l'ufficio", The Atlantic
3 Gallup, 2018. "Progettare l'esperienza dei dipendenti della tua organizzazione"
Serve aiuto?
Selettore prodotti
Trova rapidamente e facilmente i prodotti e gli accessori adatti alle tue applicazioni.
Ottieni un preventivo
Invia online le tue domande sui nostri prodotti o soluzioni, sarai contattato da un nostro esperto.
Dove acquistare?
Trova facilmente il distributore Schneider Electric più vicino nella tua zona.
Supporto Guidato
Trova le risorse di supporto per tutte le tue esigenze, in un'unica posizione.
1. Che cosa sono gli edifici salubri?
Gli edifici salubri sono progettati per dare priorità al benessere, alla sicurezza e all'esperienza complessiva degli occupanti, promuovendone il benessere e la produttività. Un edificio salubre garantisce la sicurezza degli occupanti e dei loro beni personali. Questo include il controllo degli accessi, il monitoraggio della sicurezza con telecamere a circuito chiuso e l'installazione di sistemi antincendio. Fornisce anche un ambiente stimolante che attrae e trattiene gli occupanti. Ciò comporta creare spazi che le persone desiderano utilizzare, offrire interazione con l'ambiente, bilanciare l'illuminazione naturale e artificiale, ridurre il rumore eccessivo e consentire servizi e comunicazioni per gli occupanti. Infine, uno spazio interno salubre viene fornito concentrandosi sulla qualità dell'aria e sull'ambiente generale per influire positivamente sul benessere degli occupanti. Ciò include la prevenzione di elementi dannosi, la rilevazione e la mitigazione di sostanze chimiche, odori, contaminanti e tossine, il mantenimento di una ventilazione di alta qualità, la prevenzione dell'umidità e della muffa e il monitoraggio dei sistemi idrici.
2. Perché gli edifici salubri sono così importanti?
Gli edifici salubri sono importanti perché danno la priorità al benessere, alla sicurezza e al comfort degli occupanti. Incorporando caratteristiche come misure di sicurezza, ambienti stimolanti e un ambiente interno salubre, creano uno spazio incentrato sulle persone che migliora l'esperienza e la produttività degli occupanti. Le misure di sicurezza forniscono un senso di sicurezza e proteggono gli occupanti e i loro beni personali. Il comfort e l'esperienza creano uno spazio che le persone desiderano utilizzare, con un'illuminazione equilibrata, un rumore ridotto e servizi e comunicazioni per gli occupanti. Un ambiente interno salubre garantisce che l'edificio non danneggi gli occupanti, rilevi e riduca gli elementi dannosi, mantenga una buona ventilazione, prevenga l'umidità e la muffa e monitori i sistemi idrici. Infine, gli edifici salubri promuovono il benessere generale e la produttività degli occupanti.