BolognaFiere: fattori chiave
La gestione di ambienti ampi e complessi, come i padiglioni del quartiere fieristico di Bologna, è fondamentale per garantire il benessere, la sicurezza e l’esperienza dei visitatori. Negli ultimi anni, uno dei padiglioni è stato adattato ad arena sportiva pronta ad ospitare quasi 10.000 persone.
La soluzione
La soluzione EcoStruxure™ Building Operation si è rivelata ottimale per la gestione di ambienti di questo tipo. Grazie al software si possono monitorare i sistemi che regolano l'illuminazione, la temperatura, la qualità dell’aria e il sistema antincendio dei padiglioni, sia localmente che da remoto e in mobilità.
Ma un sistema così energivoro dev’essere anche supportato da una rete di distribuzione sicura ed efficiente. Il software Power Scada Operation aiuta a mantenere sotto controllo il corretto funzionamento delle 73 celle di media tensione sparse per tutta l’area della fiera.
Ma un sistema così energivoro dev’essere anche supportato da una rete di distribuzione sicura ed efficiente. Il software Power Scada Operation aiuta a mantenere sotto controllo il corretto funzionamento delle 73 celle di media tensione sparse per tutta l’area della fiera.
I risultati
Rete di distribuzione sicura e affidabile grazie al software Power Scada Operation.
La soluzione EcoStruxure™ Building Operation permette di accedervi da più punti all'interno del parco fieristico e l'integrazione con sistemi di terze parti.
La soluzione EcoStruxure™ Building Operation permette di accedervi da più punti all'interno del parco fieristico e l'integrazione con sistemi di terze parti.

EcoStruxure™

EcoStruxure™ Building

EcoStruxure™ Building Operation